欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阀门的种类与特点

  • 2023.12.19 17:35:12
  • 米思米
  • 1105

·       阀门

·       闸阀

·       逆止阀

·       截止阀

·       球阀

阀门                                                                                                                                           

安装在流体流经的系统中,用于控制流体的流动方向、压力、流量。

 

闸阀                                                                                                                                           

                                              阀门的种类与特点

特点

·       其使用目的是在机器中起到阻挡作用,所以是在全闭或全开状态下使用。流体在阀门内平行于管道轴线流动,当阀门全开时,流阻极小。

·       由于流阻小,所以适合用于高粘度流体。

·       可以避免水锤效应。

·       表面之间的距离短,适合用作为大口径阀门。

·       用于精馏塔以及液槽等压力容器、储罐等。

·       需要调整流量时,应与截止阀组合使用。

阀门的种类与特点

米思米推荐商品:小型阀门 直通型 EMVA

阀门的种类与特点

商品型号:EMVA6

逆止阀                                                                                                                                        

阀门的种类与特点

特点

·       当承受来自流体下游侧的压力时,阀体自动与阀座紧密贴合,从而阻止管道中的流动以防止逆流。

·       阀体用销轴铰接安装阀座上,当流体正向流动时打开,出现逆流时阀体作弧线运动,与阀座紧密贴合,从而封闭管道,并防止回流。

·       逆止阀……只允许单向流动。(不会逆流)


阀门的种类与特点

米思米推荐商品:不锈钢制摆动式单向阀 SVC型、SVC2型

阀门的种类与特点

商品型号:SVC2-20

截止阀                                                                                                                                        

 

阀门的种类与特点

特点

·       阀体呈圆锥状接触阀座并阻止流动。

·       用作调节阀的旁通阀,以用于流量调节。

·       安装时请注意流体流动方向。

·       截止阀的流体流动方向是固定的。此外,可以进行流量调整。

阀门的种类与特点

米思米推荐商品:截止阀 青铜制/通用型/拧入型

阀门的种类与特点

商品型号:Q-15A

球阀                                                                                                                                           

阀门的种类与特点

特点

·       可通过简单操作让阀座与球形阀体的球面滑动,并在最大90度的范围内开闭。

·       只需将把手旋转90度,即可完成开闭操作。

阀门的种类与特点

米思米推荐商品:球阀 PT内螺纹/内螺纹

阀门的种类与特点

商品型号:BRTKA8A

要点如下!阀门

· 请确认使用压力(MPa)。

· 请根据所使用的流体相应选择阀体本身的材质。

· 请确认所用配管的公称尺寸。

· 请根据用途相应选择阀体。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities